结果:找到"温湿度 降价 高精度 进口 盛思瑞",相关内容1000条
- 12V1A高精度DA转换设计
- 有没有能提供点思路或者方案的,就是输入0-12V能输出一个0到1A的电流。精度在0.01A这样
- 所属专栏: 技术交流 标签: 12V 1A 高精度 DA 发帖人:Koa123 发帖时间:2023-05-31 10:35:00
- 关于TI的温湿度芯片hdc2080的一些问题
- 请问该芯片中的主机发送从机地址后面接的address是什么意思,是单个寄存器的地址吗
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 温湿度 TI hdc2080 iic 发帖人:索控文风 发帖时间:2021-05-20 11:52:00
- SHT31温湿度超标,是没有水合?还是有其他原因?
- 大家在焊接完成SHT的温湿度传感器后,有没有做水合的处理的?听有人说,SHT的芯片在焊接完成后,必须要尽快做水合才能恢复原有的精度,因为经过了高温焊接之后,感温感湿部分会有变化。之前做过一次SHT31,SMT焊接完成后,直接装产品,到计量局计量,偏差偏大,到了+0.6到+1°的误差,湿度也差不多时+5%,+6%的样子,后来,将剩余的没有用的已经焊接好的PCB板,放在一个装水的容器内密封,放置了48小时水合,再装产品,去计量局测试的时候,发现偏差在+0.2到+0.35左右,湿度在+2%,+3%样子,效果不错,不过,温度但是还是超标。程序上采集了几次数据后,取平均,直接输出。另外,已经排除了PC...
- 所属专栏: 单片机开发 标签: SHT30 SHT31 温湿度 传感器 盛思锐 发帖人:阿皮哥2007 发帖时间:2020-09-29 15:08:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:温湿度数据上传OneNET云端显示
- 一、方案简介本方案基于GD32E231C8T6,M23内核的单片机。外设部分使用了ESP-8266WIFI模块,这应该是目前市面上最受开发者喜爱,最省钱的无线连接方案了。主核心厂家是乐鑫。SHT20,温湿度传感器,以及BH1750光照度传感器,0.96寸的OLED显示屏(128*64有效像素点)。其中两个传感器和屏都是采用IIC总线方式进行通信,节约了I/O口的使用量。本方案特点是采用了一个无线模块,可以通过家中路由器,连接到外网,最终通过中移OneNet,云协议连接到云端,可以通过网页实时查看到数据。二、GD32E231X产品简介GD32E231系列多达4个16位通用定时器、1个支持三相脉...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: ESP8266 OneNET 温湿度 发帖人:飞扬的青春 发帖时间:2019-05-19 21:29:00
- 温湿度传感器作用_怎样选择温湿度传感器
- 温湿度传感器是指可以将温度和湿度的量转换为易于测量和处理的电信号的设备或设备。市场上的温湿度传感器通常测量温度的量和相对湿度的量。那么什么才是相对湿度呢?我们日常生活中最常见的湿度物理量是空气的相对湿度。以%RH表示。在物理量的推导中,相对湿度与温度密切相关。一定体积的封闭气体,温度越高,相对湿度越低,温度越低,相对湿度越高。它涉及复杂的热工程知识。相对湿度:如计量方法中所规定,湿度定义为“物体状态量”。日常生活中提到的湿度是相对湿度,表示为RH%。简而言之,在与空气相同的条件下,气体(通常在空气中)中的水蒸气量(水蒸气压)和饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。绝对湿度:指每单位体积中空气...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 温湿度传感器 发帖人:小凤凰火 发帖时间:2018-10-29 14:33:00
- 进口高精度温湿度传感器降价了
- SHT35湿度传感器系列结合了多种功能和各种接口(I2C、模拟电压输出),应用友好,工作电压范围宽(2.15至5.5V),适合各类应用。DFN封装的占位面积为2.5×2.5mm2,高度为0.9mm。这有助于SHT3x集成到多种应用。此外,2.15至5.5V的宽电源电压范围和多种可选接口可保证与不同集成要求的兼容性。总之,SHT35湿度传感器系列融入了Sensirion作为行业领导者15年的经验和心血,是一款超高性价比的产品。
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 温湿度 降价 高精度 进口 盛思瑞 发帖人:A19581 发帖时间:2018-06-14 09:31:00
- 阻抗多层板继续讨论:阻抗推荐值以推荐线宽是否合适
- 初步设计,非最终稿,大家继续讨论,最终出一个通用标准,讨论还有那些阻抗,以下层压结构是否合理调整后的层压结构:阻抗值以线宽推荐值:
- 所属专栏: PCB打样 标签: 高精度多层板 发帖人:limeng 发帖时间:2017-12-20 22:13:00
- 随手拍摄了几张嘉立创做的多层板,品质看得见。。。
- 随手拍摄了几张嘉立创做的多层板,用36T的网做出来的阻焊是原来的倍,手感更好,全部用过孔塞孔工艺,极大的保证了BGA品质的可靠性,品质实实在在的看得见。。。。。。原来大家一直在吐槽说嘉立创不能做BGA,现在最小BGA做到了0.25MM,板子上到处是BGA....
- 所属专栏: PCB打样 标签: 高精度多层板 发帖人:limeng 发帖时间:2017-12-18 15:38:00
- 嘉立创高难度多层板的层压结构,对有阻抗要求的有帮助...
- 1)能提供给线宽/线隙3.5mil最小过孔0.2mm最小BGA:0.25mm的工艺参数,而价格能做到普通工艺参数价格一样的目前宇宙内找不到几家,四层板最低价格仅收(5X5CM以内打样10片)100元(10cmx10cm以内打样10pcs打样10PCS)仅收200元,多层板样板也快速增涨了50%!2)很多客户反映不提供个性化阻抗,在此公布一下嘉立创层压结构,希望对一些有阻抗要求有所帮助,可以自行算阻抗设计(声明:客户阻抗自行测试,嘉立创不会对阻抗值进行阻抗测试)!各家的参数,只要是玻纤板FR-4,都是差不多的!
- 所属专栏: PCB打样 标签: 高精度多层板 发帖人:limeng 发帖时间:2017-12-05 18:06:00
- 嘉立创啥时候上4mil线宽线距工艺,等了很久了。
- 前面到消息说嘉立创近两月就会上高精度板了,二个月过去了,不知道现在情况是咋样呢?一直有这个需求啊。
- 所属专栏: PCB打样 标签: 高精度PCB 发帖人:画板工人 发帖时间:2017-08-20 12:36:00
返回